Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le MTBF des variateurs ATV58 ?

 

Le MTBF prévisionnel de l'ancienne gamme de variateur ATV58 est de 160 000 heures à la température de 30°C pour tous ses calibres.

Il est possible de prévoir le MTBF de cette gamme de variateur pour des températures supérieures à 30°C :

  • MTTF at 40°C = MTTF (at 30°C) * 0.85,
  • MTTF at 50°C = MTTF (at 30°C) * 0.7,
  • MTTF at 60°C = MTTF at 30°C) * 0.54.


Le variateur ATV58 esten arrêt de commercialisation depuis 2006.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?