Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différences côté pièces de rechange entre un ATV58 et un ATV58F ?

Composition de la gamme générique ATV58

Deux gammes :

  • ATV58 standard sans capteur
  • ATV58F Contrôle Vectoriel de Flux (CVF), ce produit était dédié aux applications nécessitant du couple et de la précision à très basse vitesse et une dynamique élevée : levage, manutention.

Principales dates du cycle de vie de des ATV58 et ATV58F

  • date d'arrêt de fin de commercialisation : Décembre 2006,
  • date d'arrêt de fin de maintenance : Décembre 2011.

Schneider dispose donc d'un stock de pièces de rechange pour assurer la mission de maintenance sur ces variateurs jusqu'à fin 2011.

Ecarts entre l'ATV58 et l'ATV58F du point de vue des pièces de rechange

Toutes les pièces de rechange sont communes entre les gammes ATV58 et ATV58F hormis :

  • carte contrôle VX4A581 pour ATV58 et VX4A58F1 pour ATV58F
  • bornier contrôle  VZ3N581 pour l'ATV58 et VZ3N581F1 pour l'ATV58F
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?