Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quelles normes de tenue aux chocs et vibrations l'ATV68 répond-il ?


L'ATV68 et ses options sont conformes aux normes EN58178 qui se réfèrent à l'IEC 68-2-6.
 

Le variateur est testé en position verticale.
 

  • vibrations sinusoïdales 3 axes : 10Hz à 57Hz déplacement 0.75mm, 57Hz à 100Hz accélération 1gn,
     
  • pour les chocs: IEC 68-2-27,
     
  • accélération: 15g 11mS.


L'ATV68 n'a pas été spécifiquement qualifié pour des applications militaires ou marines.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?