Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue au feu des commutateurs K1 et K2 .

Les essais d'inflammabilité réalisés sur les commutateurs Schneider des gammes K1 et K2 selon la norme UL94 ont montré les caractéristiques suivantes :

  • tête du commutateur : HB
  • came du commutateur : V2
  • les autres pièces du commutateur hormis la tête et la came : VO

Rappel sur la norme UL94

Du fait de leur nature organique, les polymères sont tous plus ou moins sensibles à une réaction de combustion en présence de l’oxygène de l’air.
Il existe plusieurs méthodes permettant de les classer en fonction de leur comportement au feu.
La norme UL94 consiste à analyser le comportement d’un barreau horizontal ou vertical lorsqu'il est soumis à l’action d’une flamme de brûleur à gaz. Il en résulte un classement HB, V2, V1 et V0 qui spécifie une résistance au feu croissante dans cet ordre.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?