Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que la boutonnerie harmony XB4 respecte les articles de la norme IEC 965-2-1 concernant sa tenue au feu?


La norme européenne IEC 965-2-1 est semblable à la norme américaine UL94 et la norme française NF-F16101/102.

Les tenues au feu de la boutonnerie harmony XB4 sont les suivants :

  •  bloc contact et porte-étiquette = non déterminé,
  •  capsule du poussoir = I4F3,
  •  poussoir du contact = I2F3 (RATP),
  •  cabochon et la garde = I4F2,
  • pièces de frottement = non déterminé.

La température est celle du fil d'essai, et le temps d'extinction est celui de la matière plastique.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?