Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser une DEL BA9s avec des ZB4BV8 (440V 60Hz) ?

Les références ZB4BVx sont originellement des références de corps complets à culot BA9s pour lampe à incandescence d'ailleurs fournie avec cette même référence.
La lettre x de ZB4BVx code la tension d'alimentation ( 3=110 -120VAC , 4=220-230VAC , 5=400VAC, 8=440-480VAC, 9=550-600VAC)

Oui, il est possible d'utiliser une DEL à la place de la lampe à incandescence. Ces DELs sont de référence DL1CD006x avec x désignant la couleur :

x=1 : Blanc
x=3 : vert
x=4 : Rouge
x=5 : Jaune
x=6 : Bleu

Ces DELs sont à culot BA9s.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?