Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de commander une tête de voyant lumineux de référence ZB4BV ou ZB5BV sans cabochon ?


Les gammes de boutonnerie Harmony ne comprennent pas de tête de voyant lumineux vendue sans cabochon.

Il est néanmoins possible de commander des têtes avec des cabochons non montés, ainsi la référence ZB4BV003, tête à DEL  intégrée, fournie avec 5 cabochons lisses de couleur différente: blanc, vert, rouge,orange, bleu.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?