Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il une version particulière XB4xx pour ambiance corrosive ?


La spécification "0426095" correspondait à un traitement spécifique des collerettes de la boutonnerie XB2xx lorsqu'elle était destinée à l'industrie chimique.

Ces collerettes bénéficiaient d'un revêtement fluoré.

Cette spécification n'est pas reconduite sur la boutonnerie Harmony XB4 pour laquelle il n'existe que deux types de collerette : collerette chromée brillante ou chromée noire.

Il est possible d'ajouter des capuchons pour protéger les têtes de bouton poussoir, mais ils sont plutôt efficaces pour les ambiances humides de type nettoyeur haute pression ( karcher) ou brouillard salin car ils sont contitués de silicone  PBTP (Valox) plastique. 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?