Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le couple de serrage à appliquer sur les vis de fixation mécanique d'un corps de bouton ou de voyant des gammes Harmony XB4 ou XB5 ?


Le couple de serrage de la vis à appliquer pour les embases de fixation de la boutonnerie Harmony XB4 est de 0,8 N.m (au maximum 1,2 N.m).

Le couple de serrage de la vis à appliquer pour les têtes de fixation de la boutonnerie Harmony XB5 est de 2,2 N.m (au maxiumum 2,4 N.m).
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?