Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A partir du logiciel XBTL1000, quels sont les principes de fonctionnement en zones tactiles, des touches fonctions dynamiques et statiques sur l'afficheur XBTF ?


Les principes de fonctionnement des touches fonctions en zones tactiles sont les suivants :

Touches fonctions STATIQUES :

  • l`image des touches fonctions est stockée dans la table de dialogue (configuration par XBTL1000)
  • l`appui sur une touche Fn génère une requête d'écriture à destination de l'automate, sans attendre le rafraichissement de la table de dialogue.

Touches fonctions DYNAMIQUES / ZONES TACTILES :

  • XBTL1000 permet de configurer un bit de mot ( ex : %MW2000 : X12 sur TSX37)
  • l`appui sur une touche Rn ou sur une zone tactile génère une requête de lecture pour lire le contenu du mot associé à la touche ou à la zone, mise à 1 du bit , et envoi d'une requête d'écriture à destination de l'automate.

Temps de réponse :

  • Touches fonctions STATIQUES < Touches fonctions DYNAMIQUES / ZONES TACTILES
  • Touches fonctions STATIQUES = Touches fonctions DYNAMIQUES / ZONES TACTILES en écriture directe pour XBTL > V3.31.

A partir de la version V3.39 (V3.40) d'XBTL1000, il est possible de configurer pour les touches fonctions dynamiques et les zones tactiles un mode d'écriture directe, c'est à dire, affecter une constante à une variable automate.
Dans ce cas on supprime la requête de lecture, mais par contre on modifie la valeur de tous les bits du mot (ex: si appui sur R1 alors %MW1 := 1).
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?