Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser des ZB4BV8 en 440V et 50Hz ?

Les corps complets ( embase + bloc lumineux pour lampe BA 9s à incandescence, néon ou DEL) à associer aux têtes ( lampes BA 9s) de références ZB4BVx peuvent fonctionner en 50 et 60Hz.

Plus particulièrement le ZB4BV8 fonctionne sous 400V 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?