Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la plage de fréquence des LED Harmony, est il possible de les utiliser en 400Hz ?


Les blocs lumineux à Del intégrée de référence ZBVB ( version 24V ) peuvent être utilisés à 400 HZ.

Par contre, les blocs lumineux à Del intégrée de référence ZBVG ( version 110V ) et ZBVM ( version 220V ) ne doivent pas être utilisées en 400 HZ . Leur plage de fonctionnement est comprise entre 47 et 63 HZ.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?