Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue des contacts ZBE101 et 102 à l'acide sulfurique ?


Les contact ZBE0101 et ZBE102 de la boutonnerie Harmony sont protégés de l'extérieur par le fait qu'ils sont montés dans une enceinte hermétique et un joint d'étanchéité.

La tenue à la corrosion des contacts est donc assuré tout d'abord par la tenue à la corrosion du joint d'étanchéité puis lorsque celui-ci est corrodé (l'enceinte n'est plus étanche) par la résistance intrinsèque des contacts à la corrosion.

Que ce soient les contacts ZBE101 et ZBE102  composés de PA (Polyamide) et de PBT (Polybutène téréphtalate) ou le joint d'étanchéité, ils sont constitués de matériaux qui résistent jusqu'à une concentration de 10% d'acide sulfurique à température ambiante.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?