Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Y-a-t-il un connecteur sur l'embase AS-i de la colonne lumineuse ? Si oui, quel type ?


L'embase standard ASi de la colonne lumineuse XVBC21A, est livrée avec un connecteur plastique M12 mâle 4 broches.

Le raccordement sur le bus AS-i jaune se fait par dérivation XZCG0121x par exemple (1m de câble).
 


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?