Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quels cas est-il possible d'utiliser le bloc contacts XENC2151 des boites à boutons pendantes XACxx?


La référence XENC2151 désigne un bloc de 2 contacts '' O+F '' qui peut se monter sur :
 

  • les anciennes embases XBFx,
  • les éléments de contact à poussoirs à accrochage  de référence XEND3801 et XEND4801, lesquels sont destinés à être montés sur les boites à bouton pendantes type XACB et XAACM.


Ce bloc de contact peut être utilisé comme pièce de rechange pour les embases XBF , mais en cas de panne sur les blocs XENDx801, il est nécessaire de changer l'ensemble complet et non pas seumlement le contact et ce pour des raisons de sécurité.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?