Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifient les lettres P, S et 3 situées en fin de référence des produits de la gamme Harmony XB7 ?

La boutonnerie monolithique XB7 est maintenant standardisé avec un degré de protection IP54 alors qu'il n'était qu' IP40 au début de sa commercialisation.
Le raccordement de cette boutonnerie s'effectue en standard sous forme de vis-étrier avec des conducteurs qui passent sur le côté du produit, perpendiculairement à son axe.

Signification des lettres

  • La lettre P en fin de référence voyant et qui indiquait le degré IP54 du produit est maintenant systématique.
  • La lettre 3 situé en fin de référence indique que le raccordement s'effectuera non pas sur le côté du produit mais dans l'axe du produit par l'intermédiaire de bornes Faston.
    Seuls, les boutons-poussoirs à impulsion et les voyants lumineux possèdent cette option. 
  • La lettre S située en fin de référence n'impacte que les voyants XB7EV6xP et XB7EV7xP.
    Elle signifie que le voyant sera livré avec un cabochon lisse alors qu'il est strié en standard (sans la lettre S).

Exemple

XB7EVP61 : n'est plus commercialisé, était IP40
XB7EVP61P : IP54
XB7EVP61PS : IP54 et cabochon lisse
XB7EVP61P3 : IP54 et câblage dans la continuité du produit

Remarque

Un cabochon strié augmente l'impression d'intensité lumineuse.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?