Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le type de peinture appliquée sur la famille de boîtes XAPM ?

C'est une peinture tout climat en bleu TE (Télémécanique).

Cette couleur BLEU utilisée pour les boites XAPM est unique car elle était réservée à la marque Télémécanique (1).

C'est pour cette raison qu'elle n'a pas de N° de RAL (2). Le RAL le plus proche du bleu TE est le RAL 5012.

(1) Télémécanique est une ancienne marque de Schneider Electric

(2) Le RAL est une sorte de palette ou carte des couleurs crée en Allemagne en 1927 et reconnue dans le monde entier. Ce n'est pas un code qui donne des proportions de colorants pour tous les fabricants. Ce système de couleur est essentiellement utilisé pour décrire une palette de couleur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?