Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Message d`erreur Mg_2 dans une application XUSLA avec API


Causes


Le message d'erreur Mg_2 de la barrière XUSLA à relais est due à une charge insuffisante sur les contacts des relais internes à cette barrière.

Cette charge insuffisante augmente la durée de changement d'état des contacts surveillés par le système de contrôle de la barrière. Dès que cette durée dépasse la limite, la barrière affiche Mg_2.

Il est nécessaire d'analyser la défaillante installation déjà réalisée afin de de pouvoir corriger la source du défaut.


Exemple 


L'apparition périodique de ce défaut a été constaté sur l'installation suivante :

Image

En quoi cette solution n'est pas optimum ?

- catégorie de sécurité B selon la norme EN 954-1,
- ce schéma n'a pas de sens car il associe une barrière de type 4 avec un système de commande qui n'est pas au même niveau de sécurité,
- les 2 OSSD en série n'augmentent pas le niveau de sécurité de l'application,
- charge insuffisante sur les contacts de relais de la barrière (< 7,5 mA).

Ce schéma serait refusé par un organisme de sécurité, sauf si l'automate est conforme à la norme EN 954-1.

Quelles sont les solutions ?

- association XUSLC (sorties statiques) à préconiser avec un automate de sécurité,
- en cas de charge insuffisante sur les OSSD à relais, monter une résistance en parallèle pour augmenter la valeur (minimum 17V - 10mA).
 
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?