Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la résistance du contact des tapis de sécurité de type XY2TP ?

La résistance du contact des tapis de type XY2TPx est :

  • inférieure ou égale à 5 ohms à l'état fermé
  • égale à 10 Mohms à l'état ouvert

Les caractéristiques assignées d'emploi du contact sont 30 Vdc pour 100 mA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?