Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment s'utilise l'entrée test d'une barrière immatérielle XUSL ?

1. Fonction de l'entrée test

L'entrée test sur l'émetteur de la barrière XUSL est employée pour effectuer un contrôle de la barrière (déjà auto-contrôlée), mais aussi de toute la chaîne de sécurité de la machine (FSD :  dispositif de commutation final, MPCE : élément de commande principal machine tel que contacteur, électrovanne).

Lors de l'ouverture du contact sur l`entrée test :

  • la DEL rouge s`allume sur l'émetteur,
  • la DEL rouge s`allume sur le récepteur qui affiche NO B (No Beam) sur le module de visualisation,

  • les sorties de sécurité OSSD de la barrière s'ouvrent. Cette ouverture permet de vérifier le changement d'état de tous les composants de la chaîne d`arrêt (FSD et MCPE) et de contrôler au besoin les performances de mise à l`arrêt.

La barrière ne fonctionne que lorsque la borne 6 sur l`émetteur reçoit un signal (voir configurations ci-après).

2. Configurations de l`entrée test

a/ Fonction non utilisée (configuration de livraison des barrières XUSL)

Image

b/ Commande par un contact libre de potentiel

Image

c/ Commande par la sortie statique PNP d`un API

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?