Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'adaptation en câblage du produit XPSBC vis às vis de l'ancien module GTS qui assurait également la fonction de contrôle de pupitre de commande bimanuelle ?

La substitution des anciens modules de contrôle de pupitres de commande bimanuelle PREVENTA de catégorie 4 et de référence GTS peut être réalisée par le produit XPSBC selon l'adaptation de schéma décrite ci-dessous :

 

Image

Les bornes 31 et 32 ne doivent pas être utilisées comme un circuit de sécurité, elles peuvent néanmoins l'être pour des mouvements non dangereux de la machine.

Après remplacement du produit, vérifier la compatibilité de la distance d`arrêt à vide de la machine en effectuant un test d'arrêt brusque à partir des commandes bimanuelles.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?