Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Substitution du produit XPSAT par le module XPSAV, produit permettant la surveillance d'arrêt d'urgence à 2 contacts

Substitution du produit XPSAT par le module XPSAV

Attention, le module Préventa XPSAV n'est disponible qu'en version 24Vdc.
Le module XPSAV dispose de gammes de temporisation plus importantes que le module XPSAT, ainsi :

  • XPSAV : Gammes de temporisation de 0 sec, 0.5 sec, 1sec, 2 sec, 4 sec, 6 sec, 8 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 25 sec, 30 sec, 60 sec, 90 sec, 180 sec et 300 sec.

     
  • XPSAT : Temporisation maximum de 30 sec

La substitution fil à fil du module Préventa XPSAT par le module XPSAV peut être réalisée de la façon suivante :

Image

Les sorties de sécurité K01 et K02 sont à ouverture directes ( arrêt catégorie 0 )

Les sorties de sécurité K11 et K12 sont à ouverture retardées ( arrêt catégorie 1 )

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?