Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un détecteur de vitesse nulle XPSVN avec un transformateur ?


Non,
l'interposition d'un transformateur à enroulements séparés entre le moteur et le module Preventa de détection de vitesse nulle de référence XPSVN  est à proscrire.



 Image



En effet, un conducteur coupé en A ou B est considéré par le produit XPSVN comme un arrêt normal du moteur, car la surveillance du câblage n'est réalisée qu'au secondaire du transformateur par le module.
 
Important

La tension maximale effective qui peut être appliquée aux bornes Z1-Z2-Z3 est une caractéristique cataloguée du produit . Elle est de 500 V (une tension 480 V + 10% est tolérée pour le réseau américain).
La tension d'alimentation du moteur ne peut pas dépasser cette valeur.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?