Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Surveillance dynamique de vanne double corps sur presse à excentrique XPSPVK. Vannes à associer au produit

Il existe 2 constructeurs de vannes de sécurité de renommée européenne : Ross et Herion.

Ross
Type de vanne : Serpar Crossflow.
Elle peut être surveillée par le module Préventa XPSPVK par l'intermédiaire de 2 capteurs de pression à membrane préréglés. L'adaptation des capteurs de pression à la vanne Ross est réalisée par Ross en Allemagne pour le marché européen.

Herion
Type de vanne "Xs ".
Elle peut être surveillée par le module Préventa XPSPVK par l'intermédiaire de 2 détecteurs de proximité de type 3 fils, PNP, avec contact à ouverture. Ces deux détecteurs doivent équiper la vanne Xs et constituent de ce fait une variante de la vanne standard fournie avec 1 détecteur à contact à fermeture et 1 détecteur à contact à ouverture.
Type de vanne : "Xsz".
Elle possède une surveillance dynamique des 2 clapets intégrés au produit, elle ne nécessite donc pas de boîtier de surveillance extérieur pour cette fonction.

Précaution
Pour garantir une surveillance efficace des vannes de sécurité, les différents capteurs doivent être montés et réglés par le constructeur ou son distributeur officiel.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?