Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de câbler un détecteur 3 fils type PNP dans la boucle d'arrêt de la temporisation Y39-Y40 de l'XPSAV ?

Le principe de surveillance des boucles d'entrée du module Preventa XPSAVxx par une tension pulsée  rend inopérant l'insertion de détecteurs PNP ou NPN dans ces boucles.
Les boucles concernées sont :

  • Y39-Y40 : boucle arrêt temporisation
  • S21-S22  : canal 1
  • S31-S32  : canal 2
  • S13-S14  : démarrage

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?