Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le temps entre la mise sous tension du module XPSAV et la fermeture effective des sorties (03-04, 13-14, 23-24) ?

Si les conditions suivantes concernant le module Preventa XPSAV sont réunies :

  • entrées passantes.
  • produit configuré en démarrage automatique.
  • tension d'alimentation comprise dans la plage autorisée (24Vdc  +/- 20%).

Alors la durée  possible entre la mise sous tension du module XPSAV et la fermeture effective de ses sorties (03-04, 13-14, 23-24) est de 2,4 secondes.
Ce retard est surtout dû à l'éxécution de l'autotest effectué par ce produit à sa mise sous tension.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?