Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la plage de réglable de détection des impulsions d'un GBS230VACINF pour presse mécanique?


Le module de référence GBSxxxINF surveille une valeur de cadence dont la valeur exacte doit être connue et enregistrée via un potentiomètre.

Le seuil minimum de détection serait de 40 impulsions/mn en réglant de façon très fine le potentiomètre.

Le seuil de 1000 impulsions/mn sera réalisée à 5% près au vu de la sensibilité du potentiomètre.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?