Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce qu'un détecteur capacitif constitue une solution optimisée pour la detection d'un niveau de liquide à travers une paroi isolante ?


Quelle solution pour contrôler le niveau de liquide dans une cuve en plastique

Les caractéristiques de la détection à effectuer sont les suivantes :

  • Le détecteur n'est pas en contact avec l'élément à détecter du fait de la cuve.
  • Le produit à détecter n'est pas solide : liquide.
  • Le détecteur ne doit pas détecter la paroi de la cuve.

La meilleure solution consiste en l'utilisation d'un détecteur capacitif :

  • La principe du détecteur capactif étant de détecter les matériaux conducteurs, il détectera le liquide ( une solution aqueuse est conductrice ) mais non la paroi isolante en plastique,
  • le détecteur ne sera pas installé dans la cuve, la réalisation de cette détection n'en sera que plus simple.

 

Par exemple:

Le choix peut se porter sur le XT230A1PAL2 dont les principales caractéristiques sont :

 

  • détecteur capacitif 3 fils non noyable pour matériaux conducteurs,
  • portée nominale : 15 mm,
  • portée de travail : de 0 à 11 mm.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?