Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

ZC2JC15 quelle est la température maximale de fonctionnement ?

Le corps fixe référence ZC2JC15 de la gamme d'interrupteurs de position XC2J est conçu pour résister aux températures extrèmes pouvant aller jusqu'à +120°C.
De façon générale, la température de 120°C est exprimée par le chiffre 5 des références ZC2Jxxx5

Ce corps doit être adapté avec les têtes à mouvement rectiligne, angulaire et multi-direction pouvant résister aux mêmes températures (doit comporter le chiffre 5 en fin de référence ).
Exemple : ZC2JC15 + ZC2JE615

Cette gamme peut aussi résister aux très basses températures pouvant aller jusqu'à - 40°C.
Le chiffre 6 en fin de référence spécifie cette résistance aux basses températures.
Exemple : ZC2JC16 + ZC2JE616

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?