Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dimensionnement des câbles pour alimenter un moteur

 La norme NFC15100 spécifie que la chute de tension en ligne ne doit pas excéder 5% entre la source de tension ( transformateur ) et le récepteur.

Pourquoi 5% ?

Cette valeur se justifie entre autres par les performances des moteurs :

Les  moteurs sont donnés pour une tension nominale d'alimentation de +/- 5%, en dehors de ces plages, les caractéristiques mécaniques se dégradent rapidement :
 

  • Plus la tension diminue, plus l'échauffement moteur sera important du fait de l'augmentation du temps de démarrage.
  • Plus la tension augmente, augmentation des pertes fer et des pertes Joules

Les transformateurs sont dimensionnés pour dispenser des tensions secondaires conformes aux tensions d'alimentation des moteurs : 230V et 400V, il est nécessaire de dimensionner le diamètre des câble de façon à ne pas trop faire chuter la tension secondaire du transformateur.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?