Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce qu'un module LT6P0MxxFM peut surveiller une intensité de 25A sous 500VAC sans utilisation d'un TC (Transformateur de Courant) ?

A publier

La tension d'emploi du LT6P0MxxFM (circuit de puissance) étant située entre 110VAC à 690VAC, il est possible de l'utiliser sous 500VAC.
 

Image


Pour les calibres supérieurs à 25 A, il est nécessaire d’utiliser des transformateurs de courant externes au produit.

Remarque : le produit fonctionne pour une fréquence de 50/60 Hz. En dehors de celle-ci, la précision des mesures du LT6 s’en trouve affectée.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?