Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien est-il possible de monter de blocs de contacts auxilliaires sur les contacteurs LC1Dxx 50/60Hz ?


Le nombre maximum de blocs de contacts auxiliaires qui peut être monté sur les contacteurs TESYSD est le suivant :
 

Image
 


Exemple

Il est possible de monter sur le contacteur LC1D80

  • solution 1 : deux blocs de contacts additifs instantanés lattéraux (un de chaque côté du produit)
  • solution 2 : deux additifs frontaux de un contact instantané avec possibilité de rajouter un troisième bloc frontal de 2 contacts instantané
  • solution 3 : un bloc additif frontal de 4 contacts instantanés
  • solution 4 : un bloc additif frontal de contacts temporisés


Pour ce contacteur, il n'est pas possible de mixer, par contre c'est possible pour un LC1D40A où un bloc de contact additif lattéral (d'un seul côté par contre) peut être monté avec  un bloc additif frontal de deux contacts instantanés .
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?