Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de réaliser une condamnation mécanique et électrique sur les contacteurs inverseurs LC2Dxx en version bornes à ressorts ?


Il n'existe que la condamnation mécanique à pouvoir être monté sur les contacteurs à bornes ressort de référence LC2Dxx, le verrouillage électrique n'existe pas sur ce type de contacteur.

Sur les bornes à ressort d'un LC2Dxx, seule la condamnation mécanique est montée sans verrouillage électrique.

Les connexions puissance sont déjà réalisées.


 


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?