Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le pouvoir de commutation minimal des contacts auxiliaires intégrés et des conbtacts des blocs de contacts auxiliaires des contacteurs LC1D ?


Le pouvoir de commutation :
 

  • des contacts auxiliaires des contacteurs de la gamme TESYSD de référence LC1Dxx,
  • des contacts des blocs auxiliaires de ces contacteur de référence LAD et LA1DZ non étanche,
est de 17V - 5 mA.

Le pouvoir de commutation des blocs de contact auxiliaires de référence LA1DX et LA1DZ étanche, toujours pour les contacteurs de la gamme TESYSD, est de 17V -  4mA
Celui des blocs de référence LA1DY est de 17V - 0,3 mA. Les contacts sont dorés.

Remarque :
Les essais de fiabilité s'effectuent sous les conditions suivantes : 17V/10mA et 5V/3mA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?