Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment éviter l'ouverture intempestive du circuit de commande d'un contacteur LC1Dxxx ?


Pour éviter l'ouverture intempestive d'un contacteur en cas de diminution ou disparition momentanée de tension, il est nécessaire d'utiliser un retardateur "d'ouverture capacitif".

Les coupures ou diminution de tension acceptées par les retardateurs peuvent durer jusqu'à 13 secondes.

Il est à noter que les contacteurs et les retardateurs sont appairés, il n'est donc pas possible d'utiliser de contacteur standard,

Pour choisir la meilleure paire contacteur - retardateur :

  • définir le calibre du contacteur,
  • vérifier la tension d'alimentation disponible pour le retardateur.


LAZRxxx
   pour les contacteurs LC1Dxxxx

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?