Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les règles de mise en série des détecteurs 2 fils inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU ?


Produits concernés


Les produits concernés sont les détecteurs inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.
 

Bilan CEM

Les produits XS et XU, lorsqu'ils sont mis en série, ne perturbent pas leur environnement (pas de susceptibilité, ni d'émission CEM) et ne génèrent pas de perturbation de ligne.

Leur tenue aux perturbations électromagnétiques est également conforme à la norme  IEC 947-5-2


Association en série de plusieurs détecteurs type 2 fils

Image

 

Précautions à vérifier pour pouvoir câbler en série des détecteurs type 2 fils
 

Choix de l'alimentation générale

Comme chaque détecteur se partage, à l'état non passant, la tension d'alimentation, la tension d'alimentation sera  la somme des alimentations nécessaires à chaque détecteur
 alors Ualimentation = n détecteurs x x Udétecteur  dans le cas particulier où les n détecteurs nécessitent une alimentation Udétecteur  semblable.        
 

Imposition pour chaque détecteur

En corollaire, si un seul détecteur est à l'état non passant, il sera alimenté sous la quasi-totalité de la tension d'alimentation, il aura alors à supporter la totalité de la tension d'alimentation : Ualimentation.
 

Imposition due à la charge

Chaque détecteur produit, à l'état passant, une tension de déchet  Urésiduel détecteur . La chute de tension résultante sur la charge sera égale à la somme de ces tensions de déchet.

La charge devra donc être choisie en conséquence : Ucharge = Ualimentation - n Urésidule détecteur .

Bilan


La mise en série de ces détecteurs n'est possible qu'avec des détecteurs multi-tension.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?