Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Détection d'une étiquette transparente sur une bouteille

Présentation :

Il s'agit de détecter la présence de l'étiquette située de part et d'autre de la bouteille. L'étiquette est en plastique vert transparent et la bouteille est en verre vert.

Solution :

XURU1KSMM12 : détecteur à auto apprentissage ( ultraviolet ).

Ce produit est un détecteur de luminescence, nous détecterons en fait la colle ou l'encre de l'étiquette, qui sont des matières azurantes.

La  distance de détection doit être comprise entre 10 et 15mm
L'inclinaison doit être de 15° maximum par rapport à l'horizontale pour éviter tout effet parasite lumineux.

Apprentissage du fond : bouteille vide.
Apprentissage de l'étiquette : marque.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?