Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment doit-on protéger un détecteur 2 fils contre les court-circuits ?

Quels sont les détecteurs commercialisés en version 2 fils :

Les détecteurs de type photoélectriques XU et de type inductif XS sont commercialisés en version 2 fils

Obligation :

L'utilisation d'une charge en série avec un détecteur 2 fils est obligatoire pour ne pas détériorer ce dernier.

Le détecteur est en court circuit si la charge est oubliée.

Une charge peut être un relais, un automate, une résistance...

Ordre de grandeur pour une charge résistive :

5 mA < Ich < 300mA (AC)
                      200mA (DC)

20V < Ualim < 264V (AC-DC)

D'où : Rmin = 264/5m = 53kohms

Produits protégés :

Ce sont les produits de référence finissant par MA250.

Sur les produits protégés contre les courts circuits, l'oubli de la charge met le détecteur en protection (arrêt de son fonctionnement). Pour le remettre en service il faut couper l'alimentation puis la rétablir.

Produits non protégés : Sur les produits non protégés contre les courts circuits, le circuit est détruit si aucune charge ne limite le courant d'alimentation.

La solution pour s'assurer de la protection d'un détecteur 2 fils est l'utilisation d'un fusible. La norme en vigueur impose au constructeur de proposer un fusible capable de protéger le produit de 3 défauts successifs. Le fusible doit réagir avant la détérioration de l'étage de sortie (thyristor) du détecteur et avant que le produit ne chauffe. Pour la nouvelle offre, les fusibles rapides 0,8A sont remplacés par des fusibles 0,4A.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?