Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le produit requis pour la détection d'un film noir brillant ?


Ce type de film est utilisé pour l'emballage.

Par exemple : emballage de palettes.
Principe de détection : utilisation imposée d'un système proximité standard ou proximité EFFAR.( effacement d'arrière plan)
Ce type de film noir possède également les propriétés d'un miroir. Ce qui est source d'erreur en détection.
En effet, le faisceau émis par le détecteur peut être réfléchi hors du champ de réception.
 

Mode proximité standard :

L'utilisation d'un système proximité standard est limitée car la détection se fera uniquement lorsque la cible sera bien perpendiculaire au détecteur !
Le fait que le film amplifie l'intensité du faisceau reçu ne perturbe pas la détection.
Le détecteur considérera simplement que la cible est plus proche.
Ainsi, la cellule réceptrice du détecteur reçoit toujours le faisceau réfléchi. La détection est donc limitée.

 
Cas 1 : écran perpendiculaire au détecteur et distance de détection courte :
 

 

Le détecteur reçoit un faisceau plus intense que celui envoyé. Il y a bien détection mais le détecteur ne sait pas faire la distincton entre la cible et l'arrière plan.


 
Cas 2 : écran incliné par rapport au détecteur et distance de détection courte :

 
Le faisceau émis est réfléchi hors du champ de réception du détecteur. Mais il y a détection car le détecteur est suffisamment proche de la cible pour recevoir plusieurs faisceaux diffusés.


Cas 3 : écran perpendiculaire au détecteur et distance de détection longue :
 

 
Le détecteur reçoit un faisceau moins intense que celui envoyé. Le détecteur ne sait pas faire la détection entre la cible et l'arrière plan mais il y a bien détection.


Cas 4 : écran incliné par rapport au détecteur et distance de détection longue :
 

 
Le faisceau émis est réfléchi hors du champ de réception du détecteur. Et le détecteur est trop loin de la cible pour recevoir plusieurs faisceaux diffusés. Il n'y a donc pas de détection.

Ces illustrations expliquent donc pourquoi le système proximité standard est limité dans cette application.
 

 

Mode proximité EFFAR ( effacement d'arrière plan):

La détection est ici plus efficace car le détecteur s'affranchit de la couleur de la cible. Il est donc moins sensible à la couleur noire du film.
Ce type de détecteur est ici beaucoup plus efficace. En effet la détection ne se fera pas UNIQUEMENT si la cible est bien perpendiculaire au détecteur.
Dans cette configuration, le système de détection EFFAR sera ébloui par le faisceau amplifié par l'effet miroir.
L'XUX0 en mode proximité EFFAR est le détecteur le mieux adapté à cette application.
 
 
Cas 1 : écran perpendiculaire au détecteur et distance de détection courte :
 
 

 

PSD : photo sensitive device : Partie sensible détectant la lumière

 
 
Cas 2 : écran incliné par rapport au détecteur et distance de détection courte :
Le détecteur est suffisamment proche de la cible pour capter des faisceaux diffusés, il y a donc détection.



Cas 3 : écran perpendiculaire au détecteur et distance de détection longue :



 

 
 
 
Cas 4 : écran incliné par rapport au détecteur et distance de détection longue :
 
C'est le même principe qu'avec le cas 2, mais cette fois la cible est trop éloignée du détecteur pour que celui ci détecte les faisceaux diffusés. Il n'y a donc pas de détection.


 
La solution pour détecter dans 100% des cas consiste donc à utiliser non pas 1 détecteur, mais 2 :

Positionner les 2 détecteurs XUX0 EFFAR l'un à côté de l'autre mais avec des orientations différentes (angle différent de 15% par exemple), mais tout en conservant une distance de détection courte pour toujours capter les faisceaux diffusés.



Ainsi, les deux détecteurs ne peuvent pas être éblouis en même temps (ébloui : voir la cible comme étant dans l'arrière plan).
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?