Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de tourner la tête d'un XCKM de 90° ?


La tête des interrupteurs de position de la famille XCKM peut pivoter tous les 90° sans perdre ses caractéristiques au niveau de la course de commutation.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?