Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer des XCKM dans un silo à grains situé en zone 20/21/22 ?


En aucun cas, les interrupteurs de position de référence  XCKM ne doivent être installés dans des silos à grain car les risques d'explosion dus aux émissions de méthane (zone 0) imposent impérativement l'installation de produits antidéflagrants.

Les zones 1 et 2 sont aussi impactées par cette restriction.

Il est alors nécessaire contacter la filiale schneider Technor Atex autorisée à la vente de produits anti-déflagrants gaz.

Pour connaître les coordonnées de cette société, consulter le lien suivant : Technor Atex.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?