Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la taille minimum d'un objet pour qu'il soit détecté par un capteur XS1L06xx ?


La taille minimum que doit avoir un objet métallique pour être détecté par un détecteur inductif dépend, entre autres, de sa distance par rapport à la face sensible.

En général, la surface détectable ne doit pas être inférieure au 1/4 de la surface de la face sensible du détecteur pour une distance de détection comprise entre 0 et 0.5 Sn.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?