Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la valeur de la tenue aux champs électromagnétiques des détecteurs cylindriques XS1MxPAW01D spécifiques pour machines à souder ?


Les détecteurs cylindriques XS1MxPAW01D sont capables de fonctionner dans un champ magnétique généré par les conducteurs électriques qui alimentent les machines à souder si l'induction magnétique ne dépasse pas 140 mT (milliTesla).

Cette induction est par exemple obtenue par une courant de soudage de 21 kA circulant à moins de 30 mm du capteur.

Calcul du champ pour le positionnement correct d'un détecteur : B= I x 0.2 / d      avec :
  • I (A) le courant de soudage,
  • d (mm) la distance entre le conducteur et la face avant du détecteur (position radiale) ou l'axe du détecteur (position axiale),
  • B (milli Tesla) .
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?