Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la valeur de la force nécessaire pour actionner le levier de l'interrupteur de surcourse XF9Fxx ?


Les contraintes de bon fonctionnement d'un interrupteur de surcourse de référence XF9Fxx sont les suivantes :
 

  • la valeur de la force nécessaire pour actionner le levier de l'interrupteur de surcourse XF9Fxx est de 1,5 daN.
    Cette valeur à priori élevée ne l'est pas au vu de l'utilisation de cet interrupteur pour détecter les surcourses de translation ou de direction des ponts roulants.

     
  • la vitesse d'attaque doit être de 2,5 m/s minimum pour assurer le basculement correct du contacteur, et éviter le collage des pôles.

Information
 
Les interrupteurs de surcourse pour circuits de puissance sont spécialement destinés à assurer la sécurité des appareils de levage.

Ils coupent directement l’alimentation du moteur d’entraînement d’un mobile lorsque celui-ci franchit accidentellement la limite normale de sa course d’évolution.

Leur mécanisme est étudié pour assurer une coupure accidentelle. Un interrupteur de surcourse ne peut donc remplir le rôle d’interrupteur d’arrêt en fin de course. Il doit s’y substituer en cas de défaillance de ce dernier ou de tout autre élément constituant la chaîne d’automatisme ayant conduit à un dépassement anormal de la position de fin de course.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs de surcourse, consulter le document joint :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?