Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les pressostats de gamme Nautilus XMLxxx sont-ils conformes aux normes NEMA?


Même si les pressostats de la gamme Nautilus et de référence XLMxx sont conformes aux normes IEC et Cenelec avec homologations UL & CSA pour le marché nord américain, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas homologués NEMA.


Par contre, les pressostats  SquareD de la gamme class 9007 type G sont  non seulement conformes aux  normes IEC et Cenelec avec homologation UL & CSA mais aussi conformes aux normes NEMA .

Pour information :
  • la norme IP est publiée par l'IEC (international Electrotechnical Commission) sous le numéro IEC 60529. La norme IP est utilisée en Europe,
  • la norme NEMA est une norme utilisée aux USA, signifiant National Electrical Manufacturers Association.

Cependant, il est possible d'établir un correspondance non stricte entre les normes IP et NEMA, en effet, NEMA couvre les châssis de produits et des aspects plus vastes comme la corrosion que ne couvre pas l'IP

IP52 IP54 IP56
NEMA 12 NEMA 13 NEMA 4 & 4X


Pour en savoir plus sur l'IP, consulter le lien suivant : Indice de protection IP



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?