Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de changer l'élément de contact des pédales 2 crans référence XPEM afin d'obtenir 2 "F" sur le deuxième cran ?

Les pédales 2 crans de référence XPEM ne peuvent comporter qu'un élément de contact de type "O+F" par cran. La référence de ces contacts sont :

  • XE2SP4151 pour le premier cran
  • XE2SP4151B pour le deuxième cran ( la lettre B indique une vis d'actionnement plus longue)

De ce fait, 2 contacts F ne sont pas possibles sur le deuxième cran.

Le raisonnement sera identique avec les contacts dorés XE2SP4158 et XE2SP4158B

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?