Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pouvons-nous changer l'élément de contact O+F des arrêts d'urgence par câble XY2CH par un élément de contact "O+O" ?

Il n'est pas possible de remplacer les éléments de contact des arrêts d'urgence à commande par câbles car si ces produits sont inclus dans une solution de détection de sécurité, cette opération est interdite. 

De ce fait :

  • Les vis de fixation de ces éléments sont bloquées par un vernis.
  • Les éléments de contact utilisés en XY2CHxxx n'existent pas en pièce détachée.

En cas de panne, la procédure est d'échanger le produit XY2CHxxx.
Si le client décide plutôt d'échanger les contacts, cette opération s'effectuera sous sa responsabilité à ses risques et périls car le produit ne sera plus conforme à la réglementation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?