Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Verrou de porte XCSZ05 . Procédure de condamnation à l`aide des 3 cadenas

Le dispositif de condamnation par cadenas du verrou de porte XCSZ05 est prévu pour assurer la sécurité des opérateurs lors des opérations de maintenance. Il permet d'éviter une fermeture accidentelle du protecteur ou de la porte, lequel peut conduire à un redémarrage intempestif de la machine.

Procédure d'utilisation des 3 cadenas:

Image

Ordre pour la mise en place des cadenas

  • cadenas 1 dans son logement 1
  • cadenas 2 dans son logement 2
  • cadenas 3 dans son logement 3

Ordre pour le retrait des cadenas

  • cadenas 3 du logement 3
  • cadenas 2 du logement 2
  • cadenas 1 du logement 1

 Dans le cas d'un seul cadenas, utiliser le logement n°1 pour le verrouillage de la porte ou du protecteur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?