Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de capuchon en caoutchouc ZB2MP0xx pouvez vous proposer pour une utilisation en extérieure, environnement portuaire ?

Pour une utilisation en milieu portuaire (marine) de boutons poussoir de la gamme XB2, il est nécessaire d'utiliser les capuchons transparents SILICONE référence ZB2MP017 ou ZB2MP027.

En effet, le matériau SILICONE résiste mieux que le matériau NEOPRENE aux Ultra-Violets et variations de température typiques de l'ambiance marine.
Par contre, il est plus fragile car il se déchire assez aisément.

Pour mémoire, les autres capuchons de la gamme ZB2MPx sont en NEOPRENE.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?