Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment commander un arrêt bornier lorsque le variateur ATV61/71 est en communication ?

Une commande d'arrêt rapide ou d'arrêt en roue libre sur bornier est prioritaire sur une commande de communication.

Exemple avec la configuration d'arrêt rapide.

Menu 1.7 FONCTION D'APPLI => CONFIGURATION ARRET => Affect. arrêt rapide = LIx  ( LIx : une entrée de LI2 à LI14 disponible)

  • Tant que l'entrée LIx restera à "1", le variateur restera sous contrôle des commandes et consignes envoyées par les réseaux ou bus de communication tels que CanOpen, Modbus, etc.
  • Dès que l'entrée LIx (au bornier) est à "0" ,le variateur arrêtera le moteur en arrêt rapide. La ré-activation de cette entrée à 1 restaurera la commande en communication.

En ce qui concerne la commande par réseau, il suffit de :

  • configurer la carte additionnelle dans le menu 1.9 Communication
  • sélectionner le Canal Ref 1 en Carte de communication (mode non séparé) dans le menu 1.6 commande.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?